This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1

Guru**** 2594600 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/850449/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好,

在我们的系统中使用954/953串行器/解串器、 并在高温(-40C)下面临问题 。 以下是使用 ALP 工具进行调试时的观察结果。

1) 1)观察到默认 Serdes 设置下的锁定变化

2) 执行了裕度分析、观察到没有裕度、这意味着没有绿色、但当 温度升高时裕度会提高

3) 3)使用展 频时钟作为954 Deserlaizer 的参考时钟、如果禁用展频选项、则会看到更多绿色、而 Lock 在寒冷条件下保持稳定。

我想 知道 这种行为是否是由于扩频时钟所致。

谢谢

Siva

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    某些系统设计会预期这种行为。 从上面的问题描述和分析中、我们基本上可以确认这是高速串行链路裕度设计问题。 SSC 会影响链路抖动裕度、系统级噪声/抖动也会加剧、因此您可以看到绿色块随 SSC 设置和温度而变化。 差异。 但我希望您能从整个系统级别了解这个问题、了解低温下的链路裕度问题。 和启用 SSC 的条件。

    从总串行链路设计的角度来看、请确保您需要将抖动降低到预期水平、并使系统具有足够的裕度来承受环境变化、例如温度、工艺和电源变化。 要点包括:

    1.传输通道性能,包括连接器和电缆,d/s 有 S11/S21 参数要求,请参考 。

    2. POC 设计和组件选择、请参考 TI 在 d/s 或 EVM 板上的建议(BOM 列表)

    电源噪声抑制(最大 pp 规格 单位:d/s)

    外部 XO 性能以及 SSC 调制和偏差参数。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回复。 我们按照 TI D/S 的 TI 建议进行了测量,并测量了眼图 和抖动测量 以及电源纹波,所有这些都在范围内。

    我们 在两个冷板上用常规振荡器替换了扩频振荡器、这些故障板在冷板上正常工作20小时。

    谢谢

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    从您的测试来看、这应该是链路裕度设计问题。 请帮助提供测试图和报告错误时的寄存器转储、以供进一步分析。 谢谢。

    此致、

    Steven