主题中讨论的其他器件:ALP
您好,
在我们的系统中使用954/953串行器/解串器、 并在高温(-40C)下面临问题 。 以下是使用 ALP 工具进行调试时的观察结果。
1) 1)观察到默认 Serdes 设置下的锁定变化
2) 执行了裕度分析、观察到没有裕度、这意味着没有绿色、但当 温度升高时裕度会提高
3) 3)使用展 频时钟作为954 Deserlaizer 的参考时钟、如果禁用展频选项、则会看到更多绿色、而 Lock 在寒冷条件下保持稳定。
我想 知道 这种行为是否是由于扩频时钟所致。
谢谢
Siva