请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB964-Q1 大家好、
我们正在调试964板、但 MPU 无法访问 i2c、i2cdetect 无法找到964芯片。
下面是相关的964电源安装。 通过10K 电阻器将 PDB 上拉至 vdd1v8、
请就此问题向我提供一些建议。
13引脚 vddl_1V1 1.092v
44引脚 vddl_1V1 1.093v
21引脚 VDD_csi0 1.094v
33引脚 VDD_csi1 1.094v
52引脚 VDD_fpd1 1.093v
61引脚 VDD_fpd2 1.094v
48引脚 VDD18_p0 1.772v
47引脚 VDD18_P1 1.772v
1引脚 VDD18_P3 1.771v
2引脚 VDD18_P2 1.771v
32引脚 VDD18A 1.771V
49引脚 VDD18_fpd0 1.767v
55PN VDD18_fpd1 1.767v
58引脚 VDD18_fpd2 1.767v
64引脚 VDD18_fpd3 1.767v
16引脚 VDDID 3.27V
46引脚 IDX 1.767V
3引脚 PDB 2.64V
45引脚 模式 1.771V
4引脚 TESTEN 1.473V
谢谢、此致
王涛