This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:CAN't access 964 i2c、为什么?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852937/ds90ub964-q1-can-t-access-964-i2c-why

器件型号:DS90UB964-Q1

大家好、

我们正在调试964板、但 MPU 无法访问 i2c、i2cdetect 无法找到964芯片。

下面是相关的964电源安装。 通过10K 电阻器将 PDB 上拉至 vdd1v8、

请就此问题向我提供一些建议。

   13引脚  vddl_1V1  1.092v
   44引脚 vddl_1V1  1.093v
   21引脚  VDD_csi0 1.094v
   33引脚 VDD_csi1   1.094v
   52引脚  VDD_fpd1 1.093v
   61引脚  VDD_fpd2 1.094v
   48引脚  VDD18_p0 1.772v
   47引脚   VDD18_P1  1.772v
   1引脚    VDD18_P3  1.771v
   2引脚   VDD18_P2  1.771v
   32引脚  VDD18A  1.771V
   49引脚   VDD18_fpd0 1.767v
   55PN     VDD18_fpd1 1.767v
   58引脚  VDD18_fpd2 1.767v
   64引脚  VDD18_fpd3 1.767v
    16引脚  VDDID   3.27V
   46引脚  IDX  1.767V
   3引脚   PDB 2.64V
   45引脚  模式 1.771V
   4引脚  TESTEN 1.473V
谢谢、此致
王涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taotao 您好、

    我看到的一个快速项目是 TESTEN 引脚被拉高。 请确保根据数据表建议将此引脚连接到 GND。

    此致、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的快速响应,我将 TESTEN 引脚接 地。 但在 I2C 中仍然无法检测到该芯片。

     系统通电后、我尝试将 PDB 拉至 GND 一段时间、然后释放至高电平、但 Rsult 没有改变。

    是否还有其他的问题?

    此致、

    王涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TaoTao 您好!  

    您能否共享器件的原理图、以便更轻松地检查连接?

    谢谢、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    非常感谢您的支持、这个问题已经解决、根本原因是 i2c 总线 被其他芯片拔出。

    此致、

    王涛