您好、接口专家、
我的客户正在设计一个采用60欧姆和 Ccsplit 电容器的分裂终端的 TCAN1042、如数据表图17所示。
在阅读 完 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/290299后 、我得出结论、该电容器是一个低通滤波器、通常介于4.7nF 和100nF 之间。
如果目标只是为了降低通滤波器共模噪声、那么增大电容器甚至大于100nF 是否有任何不利之处、例如10uF?
最后、设计公式将非常有用。 请提供用于计算 csplit 的最佳公式。
谢谢、
簧片