This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:csplit 值

Guru**** 2928090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852365/tcan1042hgv-csplit-value

器件型号:TCAN1042HGV

您好、接口专家、

我的客户正在设计一个采用60欧姆和 Ccsplit 电容器的分裂终端的 TCAN1042、如数据表图17所示。

在阅读  完 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/290299后 、我得出结论、该电容器是一个低通滤波器、通常介于4.7nF 和100nF 之间。

如果目标只是为了降低通滤波器共模噪声、那么增大电容器甚至大于100nF 是否有任何不利之处、例如10uF?

最后、设计公式将非常有用。 请提供用于计算 csplit 的最佳公式。

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    对于较高的值(除大小/成本外)、通常没有太大的负面影响。  但是、也可能没有太多好处。  该电容器会在差分总线的共模元件上创建一个低通滤波器、用于抑制更高频率的噪声。  有效转角频率将随着电容的增加而降低(这意味着滤除更宽范围的噪声)、尽管精确值难以量化、因为很难对耦合噪声的有效"源"阻抗进行建模。  如果节点在不同的接地电位下工作、因此在其 CANH/CANL 输出电压之间存在偏移、则较高的电容可能意味着传输节点需要更长的时间才能将总线充电至最适合的共模电平。  因此、在接近"标称"地面运行的节点的排放减少将被折衷、以在具有更极端地面漂移的节点上实现可能更高的排放。

    最大