This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:STB 引脚的上拉阻抗

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852119/tcan1042-q1-the-pull-up-impedance-of-stb-pin

器件型号:TCAN1042-Q1

你(们)好

您是否介意提供 STB 引脚的上拉阻抗?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部上拉电阻的强度记录为低电平输入泄漏电流。  VIO = 5.5V 时的最大值为20uA、因此您可以将最小等效电阻视为(5.5V)/(20uA)= 275kOhm。  请注意、这是一个相当"弱"的值、因此您可能还希望在需要时包括一个外部上拉电阻(例如、如果此节点上由于 PCB/MCU 引脚泄漏等而产生的外部泄漏电流 超过几 uA)。

    请告诉我这是否不清楚、或者您还有其他问题。

    此致、
    最大