请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042-Q1 你(们)好
您是否介意提供 STB 引脚的上拉阻抗?
太棒了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您是否介意提供 STB 引脚的上拉阻抗?
太棒了!
您好!
内部上拉电阻的强度记录为低电平输入泄漏电流。 VIO = 5.5V 时的最大值为20uA、因此您可以将最小等效电阻视为(5.5V)/(20uA)= 275kOhm。 请注意、这是一个相当"弱"的值、因此您可能还希望在需要时包括一个外部上拉电阻(例如、如果此节点上由于 PCB/MCU 引脚泄漏等而产生的外部泄漏电流 超过几 uA)。
请告诉我这是否不清楚、或者您还有其他问题。
此致、
最大