This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:请提供 SN75LVDS83B 的布局指南。

Guru**** 2539800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848512/sn75lvds83b-please-provide-the-layout-guidelines-of-sn75lvds83b

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: AM3354

尊敬的 Sirs:

我们选择 连接 到 SN75LVDS83B 的 TI AM3354、以 实现 24位彩色主机到24位 LCD 面板应用。

在我阅读 SN75LVDS83B 的数据表后、第28页的布局指南没有提到 长度不匹配和 Max。  布线总长度。

请提供我们需要的 SN75LVDS83B 布局指南、包括以下各项。 谢谢!

 差分对内 P 和 N 之间的 LVDS 长度匹配

2.数据通道间的 LVDS 最大长度不匹配

3、最大 LVDS 布线总长度

数据位(RGB)长度匹配

5.数据位(RGB)最大值  布线总长度  

此致、

陆子曹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    在 p 和 p 之间小于5mil  

    两对之间的距离小于50mil  


    我将继续查找您的其余问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sally、

    明白了。 我将等待您的进一步答复。 谢谢!

    此致、

    陆子曹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3、最大 LVDS ‘布线长度<4000mil --需要使用此应用手册计算“e”(电缆偏斜长度) -- http://www.ti.com/lit/an/snla050/snla050.pdf

     

    数据位(RGB)长度匹配小于5mil

     

    5.数据位(RGB)最大值 总布线长度<4000mil -该值可能会更小、具体取决于最大频率和由此产生的上升/下降时间。 请参阅上面的应用手册以了解估算值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于您的电路板设计、最大总布线长度可能会更短。 您可能需要模拟/多个旋转以确保噪声不会过高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    感谢您的帮助。

    4.根据您的回答,我想提出进一步的问题,请参见下面的屏幕截图,长度匹配<5mil 仅在数据输入(D0至 D27)之间。

    还是包括数据输入(D0至 D27)、CLKIN 和 CLKSEL?

    此致、

    陆子曹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、  

    小于5mil 的电阻适用于所有输入差分对。  

    谢谢、  
    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    请参阅 下面的 SN75LVDS83B 功能图。  我的意思 是 、输入信号(数据位- RGB)是28位单端 LVTTL 数据、长度匹配可能包括 CLKIN 和 CLKSEL、因此所有输入信号都不是 差分对。

    我真正想知道 Q4和 Q5这些输入信号(单端)长度匹配和最大值的值  总布线长度是多少?

    此致、

    Rudy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    我的问题是否有更新?

    此致、

    陆子曹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    对于单端、您可以按照组内的长度匹配进行操作、并按照前面所述的总长度匹配进行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    明白了。  感谢  您的所有帮助。

    请注意、

    陆子曹