主题中讨论的其他器件: AM3354
尊敬的 Sirs:
我们选择 连接 到 SN75LVDS83B 的 TI AM3354、以 实现 24位彩色主机到24位 LCD 面板应用。
在我阅读 SN75LVDS83B 的数据表后、第28页的布局指南没有提到 长度不匹配和 Max。 布线总长度。
请提供我们需要的 SN75LVDS83B 布局指南、包括以下各项。 谢谢!
差分对内 P 和 N 之间的 LVDS 长度匹配
2.数据通道间的 LVDS 最大长度不匹配
3、最大 LVDS 布线总长度
数据位(RGB)长度匹配
5.数据位(RGB)最大值 布线总长度
此致、
陆子曹