This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何根据 DP83822I 配置 RMII 接口?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848703/dp83822i-how-to-configue-rmii-interface-based-on-dp83822i

器件型号:DP83822I

大家好、

我看到了 TIDA 用户指南、链接如下:  http://www.ti.com/cn/lit/ug/zhcu210c/zhcu210c.pdf

我在 用户指南中的"2.2.1.1.1硬件重置"中找到了以下图片。 据说当在 RMII 上执行操作时、TXD3引脚需要下拉。 但我在数据表中找不到该测量值。 您知道如何根据 DP83822I 配置 RMII 接口吗?  我们是否有基于 DP83822I RMII 的 TIDA、演示或 EVM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    要在 RMII 模式下配置 PHY、您应遵循数据表。 下拉电阻似乎是参考设计的要求。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您是否知道 参考设计为何 需要 下拉电阻器?

    我看不到 任何评论。

    您知道哪里可以找到基于 RMII 的参考设计吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    此参考设计基于之前包含下拉电阻的设计。 所有可用的参考设计都将位于产品文件夹的"设计和开发"选项卡下。  

    谢谢、

    Nikhil Menon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

     我们是否有 DP83822I RMII 模式的参考设计

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    所有可用的参考设计都将位于在线产品文件夹中。  

    谢谢、

    Nikhil