This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:CMOS/TTL 输出设置保持时间问题

Guru**** 2992980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844158/ds90cr288a-cmos-ttl-output-setup-hold-time-issue

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件: DS90CF386

你(们)好

我正在与私人消息交换、但我一周后也没有回复、因此我将再次将其发布在 E2E 上。
之前的 E2E 的内容如下。 我对反应缓慢感到失望。

我们收到了来自客户的单次触发波形。 检查波形。
再次将波形放在这里。

DS90CR288A 不保持 LVCMOS 输出的建立/保持时间。
在 DS90CR288A 设置超出规格。 请告诉我们您的意见。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwata-San

    这是 CR288A 数据表中的规格。 引脚上85MHz 时的最小建立时间被定义为3.5ns。 在上面所附的图中、您似乎在以100MHz 测量设置时间。 由于我们未指定100MHz 的设置时间、因此我认为不违反 DS90CR288A 设置规范。 您能否要求客户测量85MHz 的设置时间并确保在引脚上进行测量?

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vijay-San

    PCLK = 85MHz (11.7nsec)。
    它不是100MHz。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

      感谢您的澄清。 您能否澄清我的另一个问题? 是否在器件引脚上进行了测量? 如果精确在器件引脚上进行测量、则该特定器件可能存在边缘、您可能需要移除该器件并提交给 TI 质量团队进行进一步分析。 但是、如果在信号经过 PCB 布线后进行测量、或者时钟线和数据线的负载不同、则可能需要查看您的电路板设计

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vijay-San

    感谢你的答复。

    作为证据、我将继续处理 E2E 内容中 DS90CR288A 的分析请求。
    我知道 DS90CR288A 的设置/保持时间是否超时?

    在某些产品中未出现此规格。 在许多器件上都可以确认相同的规格输出。
    那么、您能否在 TI 测量一次 DS90CR288A 的设置/保持时间?
    可通过将 FVM3V8BT-85 EVM 的 DS90CF386替换为 DS90CR288A 来执行测量。
    (如您所知、DS90CF386和 DS90CR288A 是引脚兼容的。)

    进一步确认。 抖动非常大。 我能否检查上述 EVM 中是否出现相同的抖动?

    客户表示很麻烦。 此外,支助工作被大大推迟。
    希望您能快速提供支持。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

       DS90CR288A 的设置/保持时间不会超时。 我们在发货之前在测试仪上测量它。 我们希望客户测量器件引脚的设置/保持时间。 如果此特定器件存在问题、则必须通过 TI 质量检查。 是的、一旦您发送了故障器件、我们的质量团队将自动打开一个案例并在 TI 再次运行测量、以查看是否仍然是这样。 如果我们看到设置/保持与我们的规格相匹配、我们将返回具有 NTF 名称的器件(未找到故障)。 设置/保持时间可能会在我们的测试仪上进行测试。 在 EVM 上、我们无法在引脚上测量该值

    谁是客户? 他们是否看到系统出现故障?

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vijay-San

    感谢你的答复。
    您将询问 TI 质量团队。

    客户在器件的引脚处测量。
    结果是先前发送的波形。

    LVCMOS 信号的数据信号抖动很大。
    请告诉我们原因。
    ・串扰噪声还是电源噪声?
    Δ Σ DDJ 或 ISI・?

    还有其他因素吗? 请提供建议。

    客户信息也会以私人消息的形式发送。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

        抖动可能是由于阻抗不匹配或反射(正如我在波形中看到的扭结)、我不会看到任何电源噪声问题。 此外、请确定问题是在一个部件上还是在所有部件和系统上

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay-San、您好!

    感谢你的答复。

    "另请确定问题是在一个部件上还是在所有部件和系统上"

    这是否意味着以下几点?
    DS90CR288A 之外是否存在问题?

    许多 DS90CR288A 具有相同的问题(设置/保持间隔)。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    是否出现了系统级问题? 数据采样不正确或数据采集不正确、或者它们只是看到测量问题吗? 您能否告诉我、在您将器件提交到 TI 质量后?

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    Vijay 的问题是否有更新?  

    谢谢、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey-San

    很抱歉不回复。现在没有更新。

    正如 Vijay 建议的、我们将要求 TI 质量团队进行分析。
    我们正在准备内部程序并向客户解释。

    因为这是一个非常罕见的问题。
    此外、还有许多 DS90CR288A 超出了设置/保持规格。
    而且、从质量团队获得支持需要花费大量时间。

    感谢您的支持。

    此致、
    石田山