This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:当 VCC=0V 并且(DP/DN 或者1DP/1DN 或者2DP/2DN)=高电平时的行为

Guru**** 2925880 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848981/ts3usb221e-the-behavior-when-vcc-0v-and-dp-dn-or-1dp-1dn-or-2dp-2dn-high

器件型号:TS3USB221E

大家好、TS3USB221E 支持团队

我有三个问题:

[1]就我看到的数据表中的6.1绝对最大额定值而言、我可以理解、即使在 Vcc=off 时向 Vio 引脚施加电压、器件也不会损坏。

   我的想法是否正确?

[2]当 Vcc=OFF 和 Vio=High 时、器件是否会发生意外行为?

[3]或者、从 Vio 到 Vcc 引脚的电压是否会通过内部电路产生?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、当 Vcc=0v 时、Ioff 为+/-2ua、因此器件在这种情况下仍然可以正常工作。 它与绝对最大额定值无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    谢谢!

    TAMIO