请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3USB221E 大家好、TS3USB221E 支持团队
我有三个问题:
[1]就我看到的数据表中的6.1绝对最大额定值而言、我可以理解、即使在 Vcc=off 时向 Vio 引脚施加电压、器件也不会损坏。
我的想法是否正确?
[2]当 Vcc=OFF 和 Vio=High 时、器件是否会发生意外行为?
[3]或者、从 Vio 到 Vcc 引脚的电压是否会通过内部电路产生?
谢谢
TAMIO