This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:DP83822IF's 链接(7)

Guru**** 2770655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848675/dp83822if-dp83822if-s-link-7

器件型号:DP83822IF

您好!

请告诉我以下内容。 设置为100BASE-FX。 如果您不知道复位释放后的大致链接时间、我将无法使用此 PHY。 是否有任何迹象表明 哪种情况会缩短链接时间? 以及缩短多长时间?  即使无法保证设计值、也没有设计值吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经了解了测试数据、并且链路建立时间不是一个特征参数、因为 IEEE 中没有关于如何测量链路建立时间的指导。 因此、此时很难提供连接时间。

    此致

    Aniruddha