This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:加电时、Windows 中没有晶振、USB 没有设备描述符错误(代码43)

Guru**** 1464760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2044, TUSB2077A, TLV803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846392/tusb2077a-no-crystal-and-usb-no-device-descriptor-error-in-windows-on-power-up-code-43

器件型号:TUSB2077A
主题中讨论的其他器件:TPS2044TLV803

尊敬的 E2E:

您能否查看下面随附的原理图? 我没有得到任何晶体。 我已验证在3.3V 的90%之后、上电复位具有600ms 低电平。 所有电压看起来都正常。 我不知道要尝试其他什么、我已验证集线器 IC 未处于挂起状态(挂起=高电平)。 晶体卡在1.5V、从不会振荡。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     总线电压 引脚是否为高电平? 这会将器件设置为自供电模式。 此外、对于正常运行、"Suspend"(暂停)应为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我尝试过总线电源高电平和总线电源低电平、但故障症状完全相同。 是挂起是低电平的、但我仍然不明白如果我们没有挂起、为什么没有晶振(晶振卡在1.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么会导致晶体不打开? 是否预计在1.5V 时浮动? 器件在打开晶体之前是否会进行任何枚举尝试? 还是启用晶体是 IC 首先要做的事情? 我应该改为尝试使用6MHz 时钟发生器/振荡器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikkel、

    您在上游 DP/DM 线路上看到了什么(连接到主机)?  集线器下游是否连接了任何设备?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Windows 10设备管理器上获得未知的 USB 设备(确定描述符请求失败)。 连接了两个下游器件和5个开路 USB 端口、但它们从不会获得电源、因为发送至 TPS2044器件的 PWR ON 信号从不会变为有效(低电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机/集线器复位结束之前 DP 上的上拉电阻器是否打开?  如果主机看到 DP 上拉时集线器仍处于复位状态、则可能无法枚举集线器。  您是否可以尝试手动切换 DP 上拉高电平-低电平以查看这是否会改变行为?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    我尝试切换 D+线路。 很遗憾、这未能解决问题、我仍然从 Windows 收到相同的 No USB Device Descriptor 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 DP/DM 线路上看到了什么行为?  在连接主机和集线器进行测试之前、您能否尝试等待主机和集线器通电并退出复位状态?  这听起来像是上电复位时序问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试为主机和集线器供电、然后仅连接主机和集线器的 USB 数据线、但我得到相同的无器件描述符错误。 我没有将 D+/D-线放在示波器上、因为我没有差分探头组+示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打开了一个示波器、并检查了3V3 90%、以使复位不再为低电平、它的值为600uS。 我还尝试了更长和更短的复位电路上电、但仍然会产生相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2077a 集线器在开启晶体之前是否需要成功枚举? 挂起未激活(低电平)、但仍不是晶振输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该尝试使用 TLV803等复位监控器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在其中一个 XTAL 引脚上尝试了一个6MHz 振荡器、器件工作正常! 所有7个端口现在都工作正常! 我真的无法解释为什么、但我的问题已得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikkel、

    使用的晶体的器件型号是多少?  我想检查规格、看看我是否可以确定它不起作用的原因。

    我确实注意到、数据表和用户指南建议在晶体路径中添加一个1.5K 电阻器来修整增益。   

    http://www.ti.com/lit/ug/sllu190/sllu190.pdf

    此致、

    JMMN