主题中讨论的其他器件:TPS2044、 TLV803
尊敬的 E2E:
您能否查看下面随附的原理图? 我没有得到任何晶体。 我已验证在3.3V 的90%之后、上电复位具有600ms 低电平。 所有电压看起来都正常。 我不知道要尝试其他什么、我已验证集线器 IC 未处于挂起状态(挂起=高电平)。 晶体卡在1.5V、从不会振荡。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 E2E:
您能否查看下面随附的原理图? 我没有得到任何晶体。 我已验证在3.3V 的90%之后、上电复位具有600ms 低电平。 所有电压看起来都正常。 我不知道要尝试其他什么、我已验证集线器 IC 未处于挂起状态(挂起=高电平)。 晶体卡在1.5V、从不会振荡。 谢谢!
您好、Mikkel、
使用的晶体的器件型号是多少? 我想检查规格、看看我是否可以确定它不起作用的原因。
我确实注意到、数据表和用户指南建议在晶体路径中添加一个1.5K 电阻器来修整增益。
http://www.ti.com/lit/ug/sllu190/sllu190.pdf
此致、
JMMN