请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ESDS312 主题中讨论的其他器件: ESDS302
您好!
ESDS312数据表中提到的建议输入电压范围为0V 至3.6V,因此 ESDS312是否可以用作 USB 2.0上 D+、D-和 VBUS 的浪涌和 ESD 保护二极管?
此外、请告诉我如何防止在 IEC 61000-4-2接触放电连续施加于+/- 8kV 时发生闩锁。
(例如:添加其他浪涌保护二极管)
此致、
加藤