This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS312:适用于 USB 2.0的浪涌和 ESD 保护二极管

Guru**** 1163590 points
Other Parts Discussed in Thread: ESDS312, ESDS302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847880/esds312-surge-and-esd-protection-diodes-for-usb-2-0

器件型号:ESDS312
主题中讨论的其他器件: ESDS302

您好!

ESDS312数据表中提到的建议输入电压范围为0V 至3.6V,因此 ESDS312是否可以用作 USB 2.0上 D+、D-和 VBUS 的浪涌和 ESD 保护二极管?
此外、请告诉我如何防止在 IEC 61000-4-2接触放电连续施加于+/- 8kV 时发生闩锁。
(例如:添加其他浪涌保护二极管)

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以用作对这些线路的保护、但我认为对于 USB2.0信号、电容可能过高。 我相信您将需要了解适用于 USB2.0的 ESDS302

    使用这些器件时、闩锁不会出现问题、因为它们不是深度快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    感谢您的快速回复。

    ESDS302似乎是单向 ESD 保护二极管。 那么,我是否理解双向 ESD 保护二极管对于 USB 2.0是合理的?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESDS312也是单向 ESD 器件。 有关 ESD 器件及其使用方式的更多信息、请参阅

    ESDS302适用于 USB2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    感谢您提供信息。

    我明白了。

    此致、
    加藤