This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:dp83825

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847071/dp83825i-dp83825

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825

大家好、

系统结构使用 STM32F4 MCU + DP83825I、MDIO 通信正常,当通过 RJ45?连接到路由器时、为什么路由器上的指示灯不亮起、以及 dp83825寄存器中的链路状态为0

思考


0x00的状态值为0x3100

0x04的状态值为0x01E1

0x00的状态值为0x5002

0x00的状态值为0x8000

当连接到另一个100Mbps 设备时,路由器可以成功连接

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请交叉参考数据表中提到的寄存器、并确保 PHY 上选择的模式与路由器兼容。 如果 PHY 处于错误模式、则可能无法建立链路。

    您能解释一下上面提到的状态值是什么吗? 它们是您要写入的寄存器吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、  Vibhu

    0x00的状态值为0x3100

    0x04的状态值为0x01E1

    状态值0x10为0x5002

    状态值0x19为0x8000

    因为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您向我发送寄存器设置、还请分享您的原理图。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们使用 RMII 从模式。您能为我们检查该软件是否正确。 哪个组件错误?e2e.ti.com/.../0003.HGW929_5F00_EthernetZigbee_5F00_mCtrl_5F00_V1.0_5F00_20190822.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83825集成了 MDI 终端电阻器。 请移除这些电阻器、因为它们可能会导致问题。

      有关 EVM 原理图、请参阅 www.ti.com/.../snlr041.pdf。

    谢谢、

    Vibhu