Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847071/dp83825i-dp83825
器件型号:DP83825I主题中讨论的其他器件: DP83825
大家好、
系统结构使用 STM32F4 MCU + DP83825I、MDIO 通信正常,当通过 RJ45?连接到路由器时、为什么路由器上的指示灯不亮起、以及 dp83825寄存器中的链路状态为0
思考
0x00的状态值为0x3100
0x04的状态值为0x01E1
0x00的状态值为0x5002
0x00的状态值为0x8000
当连接到另一个100Mbps 设备时,路由器可以成功连接
此致