This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:控制引脚的电阻值

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846769/sn65dp159-resister-value-of-control-pin

器件型号:SN65DP159

尊敬的所有人:

我想问一个有关控制引脚的电阻值的问题、如下图所示。

有关红色框所包围的部件中的电阻值、

我们的客户说、他希望使用不同于65kΩ Ω 的上拉/下拉电阻值。

在之前的 E2E 帖子中、有人说它将在65kΩ±10%的范围内使用。

如果将值超出此范围的电阻用作上拉/下拉电阻器、则会对运行产生什么影响?

如果您只使用上拉和下拉、我认为65kΩ 太大了。

例如、在上图中、当 Vcc = 3.3V 且您希望使用65kΩ Ω 的上拉电阻器仅输入高电平时、请检查输入电流(IIH)以及在数据表为时变为高电平的阈值(VIH)

高级。 当30μA Ω 为输入时、电阻器件中会出现30μA×65kΩ Ω= 1.95V 的压降。

然后、输入电压变为3.3V-1.95V = 1.35V、它不是高电平输入。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、奥特伊

    数据表中有一条关于引脚上的电压与数据表中列出的值的说明。 此注释列在7.3 建议运行条件下的表格中:

    这些值基于驱动控制引脚的微控制器。 上拉/下拉/浮动电阻器配置将内部偏置设置为与此处显示的值不匹配的适当电压电平。


    上拉/下拉电阻器需要为65 +/-10%。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    感谢你的答复。

    我想就您的回答提出更多问题。

    如果微控制器的驱动速度增加、流过控制引脚的电流增加、是否可以减小上拉电阻值?

    例如、当上拉电阻器65kΩ Ω 连接到控制引脚且 Vcc = 3.3V 且流入控制引脚的电流为2μA μ A 时、控制引脚电压为3.3V-(2μA×65kΩ Ω)= 3.17V。 。 在本例中、VIH 超过2.6V、因此变为高电平。

    如果流经控制引脚的电流为20μA μ A、那么将上拉电阻器更改为6.5kΩ Ω 是否存在任何问题?

    如果你能尽快答复,我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我们的客户希望获得快速响应。

    如果你能尽快答复,我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、奥特伊

    不可以、您的计算假设电路在内部是开路的、但有一个电路在内部将输入信号偏置到适当的电压电平。 如果从2uA 切换到20uA、则需要将外部上拉电阻器从65k 更改为~35k 以保持相同的输入电压电平。

    谢谢

    David