This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33-EP:最大频率和失效防护电路

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848002/sn65lvds33-ep-max-frequency-and-fail-safe-circuit

器件型号:SN65LVDS33-EP

原始详细信息: 2个关于 SN65LVDS33-EP (即 SN65LVDS33MDREP)、四路 LVDS 差动线路接收器的问题

我使用此部件将差分 LVDS 100MHz 时钟转换为 TTL、以便在示波器上进行频率测量。 您能告诉我这款400Mbps 器件可支持的最大频率是多少? 如果该器件不能支持100MHz 时钟输入、是否有任何其他等效器件 LVDS/LVTTL 支持更高的比特率?

2.关于失效防护电路、数据表表示它将检测是否两个输入都缺失、但不清楚它是否仅检测到1个输入缺失? 您能否告诉我、此器件是否仅检测到2个输入中的1个丢失、而没有外部电路? 如果没有、您能否建议任何外部电路来帮助检测缺失的2个输入中的1个。 由于噪声导致输入丢失、我不希望出现任何错误通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我将尝试回答您的问题。

    1) 1)指示器件以高达400Mbps (200MHz 等效时钟)的速率运行。   在100Mhz 频率下运行不会出现问题。  但是、RX 处的信号质量可能会影响性能。

    2) 2)无法检测到单个缺失的输入、而不是两者。  它只能监控差分电压以做出有关失效防护的决策。  

    但是、使用外部100欧姆端接时、浮动输入应使用驱动输入进行跟踪、从而由于低差分而触发失效防护。  这假设端接不是开路的一部分。

    该器件使用独特的有源失效防护技术、该技术会查看时间窗口以确定是否应触发失效防护。   您可以参考此应用手册的使用和实施。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水