Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33-EP
原始详细信息: 2个关于 SN65LVDS33-EP (即 SN65LVDS33MDREP)、四路 LVDS 差动线路接收器的问题
我使用此部件将差分 LVDS 100MHz 时钟转换为 TTL、以便在示波器上进行频率测量。 您能告诉我这款400Mbps 器件可支持的最大频率是多少? 如果该器件不能支持100MHz 时钟输入、是否有任何其他等效器件 LVDS/LVTTL 支持更高的比特率?
2.关于失效防护电路、数据表表示它将检测是否两个输入都缺失、但不清楚它是否仅检测到1个输入缺失? 您能否告诉我、此器件是否仅检测到2个输入中的1个丢失、而没有外部电路? 如果没有、您能否建议任何外部电路来帮助检测缺失的2个输入中的1个。 由于噪声导致输入丢失、我不希望出现任何错误通道。