This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:建议进行新选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN65DSI83, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846988/sn65dsi83-recommendation-for-new-selection

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他部件:SN75LVDS82SN65LVDS822

大家好、

我需要选择 MIPI DSI 与并行 CMOS RGB 之间的接口来进行显示驱动。 基本而言、我们有一个具有 MIPI 输出的微处理器、可与小尺寸显示屏连接、实际上、在具有3.3V 控制器的 RGB 24位中控制了4.3 "和7 "(最大分辨率800x480)。 为此、我们想到的是 SN65DSI83 + SN75LVDS82的组合。 这是正确的方式吗? 您可以推荐最佳解决方案和/或更便宜?

请告诉我。

提前感谢您的支持。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    您希望支持的最低分辨率是多少? 请注意、分辨率决定了时钟频率、这些部件具有支持的最小/最大时钟频率。 对于 SN65DSI83、支持的最低频率为25MHz、而对于 SN75LVDS82、支持的最低频率为31MHz。

    对于800x480显示屏(假设为10%消隐和60fps)、所需的时钟频率为25.344MHz、正好处于 SN65DSI83的最小频率、超出 SN75LVDS82的规格。  

    您可以使用本文档中的公式1: http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf 来计算需要的时钟频率。 如果您可以访问显示数据表、则只需使用公式3即可。  

    尽管如此、由于时钟频率较低、SN75LVDS82可能不适用于您的应用。 SN65LVDS822会更好、因为它支持的时钟频率范围较低、为4MHz 至54MHz。 另请注意、由于 SN65DSI83的25MHz 最小时钟频率、低于800x480的分辨率可能无法工作。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K、

    感谢您的快速回复。 我的客户正在使用40.3英寸显示屏,具有480x272像素和9MHz 的点时钟。 你有什么建议吗?

    提前感谢您!

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    抱歉、对于 DSI 侧、9MHz 太慢。 我们没有针对它们的解决方案。

    此致、

    I.K.