Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN65DSI83, SN65LVDS822
主题中讨论的其他部件:SN75LVDS82、 SN65LVDS822
大家好、
我需要选择 MIPI DSI 与并行 CMOS RGB 之间的接口来进行显示驱动。 基本而言、我们有一个具有 MIPI 输出的微处理器、可与小尺寸显示屏连接、实际上、在具有3.3V 控制器的 RGB 24位中控制了4.3 "和7 "(最大分辨率800x480)。 为此、我们想到的是 SN65DSI83 + SN75LVDS82的组合。 这是正确的方式吗? 您可以推荐最佳解决方案和/或更便宜?
请告诉我。
提前感谢您的支持。
此致、
Adrian