This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD102:SN65HVD102作为一个 IO-Link 主器件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD102, TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/847112/sn65hvd102-sn65hvd102-as-an-io-link-master

器件型号:SN65HVD102
主题中讨论的其他器件: TIOL111

大家好、

我们有一些传感器可以通过 IO-Link 进行通信。

我们需要通过 IO-Link 与这些传感器进行通信、因此我的 Linux 计算机将是 IO-Link 主站。

这里我有2个问题:

  如果 没有其他可用的器件型号、可以使用 SN65HVD102来实现 IO-Link 主器件

 2.是否有任何软件堆栈可用于与 Linux 中的 IO-Link 器件通信

提前感谢、

Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    遗憾的是、我不知道 TI 在 Linux 中用于 IO-Link 通信的任何堆栈、尽管您可能希望与 IO-Link 能力中心或软件供应商核实这一点。  关于在主应用中使用器件 PHY、可以通过一些额外的支持电路来实现。 您可以查看此参考设计中使用较新的 TIOL111器件的一个示例:

    此致、

    最大