请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD102 主题中讨论的其他器件: TIOL111
大家好、
我们有一些传感器可以通过 IO-Link 进行通信。
我们需要通过 IO-Link 与这些传感器进行通信、因此我的 Linux 计算机将是 IO-Link 主站。
这里我有2个问题:
如果 没有其他可用的器件型号、可以使用 SN65HVD102来实现 IO-Link 主器件
2.是否有任何软件堆栈可用于与 Linux 中的 IO-Link 器件通信
提前感谢、
Saurabh