This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:加电时无 USB 器件描述符(代码43)或晶振输出

Guru**** 2551740 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846390/tusb2077a-no-usb-device-descriptor-code-43-or-crystal-output-on-power-up

器件型号:TUSB2077A

尊敬的 E2E:

我有一个具有 TUSB2077A 的 PCB 、当我插入 Windows 时、我会收到无 USB 器件描述符错误。 我成功地获得5V 和3.3V 电源、但没有晶振。

我已验证器件未处于挂起模式(挂起=高电压3.3V)。 晶体卡在1.5V、并且从不存在任何6MHz 晶体振荡。 我在其他 TI 集线器上使用过相同的晶体部件、它可以正常工作、因此我认为这不是晶体问题。

我已经尝试修改了上电复位电路、并在示波器 A 时序在3.3V (2.97V)的90%之间验证了、并且复位不再有效。 我还尝试了其他电阻器、而不是15K 和0.1uF、但没有任何变化。

您能否查看我的原理图并告诉我您是否注意到任何问题? 我很高兴尝试任何更改或收集范围捕获以进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面链接的 E2E 主题是否与此处报告的问题相同? 如果是、我们将继续对另一个 E2E 主题做出响应。如果不是、请将其连接到此主题、以提供原理图。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/846392

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很抱歉、这是相同的问题。 该主题不允许我上传原理图、因此我制作了另一个。 请在另一个主题上进行响应。