Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A
尊敬的 E2E:
我有一个具有 TUSB2077A 的 PCB 、当我插入 Windows 时、我会收到无 USB 器件描述符错误。 我成功地获得5V 和3.3V 电源、但没有晶振。
我已验证器件未处于挂起模式(挂起=高电压3.3V)。 晶体卡在1.5V、并且从不存在任何6MHz 晶体振荡。 我在其他 TI 集线器上使用过相同的晶体部件、它可以正常工作、因此我认为这不是晶体问题。
我已经尝试修改了上电复位电路、并在示波器 A 时序在3.3V (2.97V)的90%之间验证了、并且复位不再有效。 我还尝试了其他电阻器、而不是15K 和0.1uF、但没有任何变化。
您能否查看我的原理图并告诉我您是否注意到任何问题? 我很高兴尝试任何更改或收集范围捕获以进一步调查。