This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550的 SPI 驱动程序代码

Guru**** 1986165 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846874/tcan4550-spi-driver-code-for-tcan4550

器件型号:TCAN4550

您好!

大家好, 我们将在我们的项目中使用 TCAN4550来实现 CAN-FD,MCU 是 RL78, TI 是否可以为其提供驱动程序代码?

如果代码可以个人共享、则我的邮箱 ID 为 thangaraj.ponnusamy@in.bosch.com。

谢谢

此致、

Thangaraj.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在 TI.com 上器件产品文件夹的"设计和开发工具"部分找到参考代码包:

    这给出了设置器件和发送/接收 CAN 帧的示例代码。  (它不包含低级 SPI 驱动程序、因为这些驱动程序将是特定于处理器的。  您可能还需要参考同一页上链接的"软件用户指南"文档。

    如果您需要任何其他信息或有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

x 出现错误。请重试或与管理员联系。