This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:参考时钟类型与放大器;电压电平

Guru**** 2931230 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844816/ds250df410-reference-clock-type-voltage-level

器件型号:DS250DF410

尊敬的先生:

您是否会帮助 您建议我们应该为25MHz 参考时钟选择哪种类型?

电压电平是多少?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据产品数据表、CAL_CLK_IN 使用2.5V LVCMOS 信号。 请参见下面的。

    LVCMOS 直流规格

    VIH 输入高电平电压

    2.5V LVCMOS 引脚

    1.75VDD

    3.3V LVCMOS 引脚(READ_EN_N)

    1.75 3.6

    VIL 输入低电平电压

    2.5V LVCMOS 引脚

    GND 0.7

    3.3V LVCMOS 引脚(READ_EN_N)

    GND 0.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo Natal:

    非常感谢您的回复。

    请帮我提供数据表和 EVM 文件吗?

    TI 申请网站上没有回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我提供您的工作电子邮件地址、我将直接通过电子邮件向您发送文件。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ck.ho@wtmec.com

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo Natal:

    很抱歉让你入栈。 我尚未收到 DS250DF410数据表和 EVM 文件。

    请帮帮我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过电子邮件直接向您发送相关文件。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师