This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS261B:关于 tms261B

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS261B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845758/tmds261b-about-tmds261b

器件型号:TMDS261B
我确认了 TMDS361EVM 的电路图。 我使用 TMDS261B 进行了此电路配置、并连接了所有 DVI 电缆。 当我打开器件时、器件会显示 CH1侧。
当我将显示屏切换到 Ch2时,我确认没有信号,因为 HPD 从启动时为“高电平”,并且 EDID 未被读取。
为了应对这一问题、我认为有必要采用数据表中图46的配置。 


问题1:是否有办法在不采用图中所示的电路配置的情况下解决该问题。 46的信息?
问题2:使用数据表图46中显示的电路配置时、必须连接 MPU 和 EEPROM。
我考虑了 MPU 的行为方式、但请确保其正确无误。 我想通过 FPGA 实现它。
(1)将 HPD_SINK 设置为低电平。
(2) MPU (FPGA)从接收端读取 EDID 并将其写入 EEPROM。
(3)将 S1和 S2设置为切换通道并读取源端的 EDID。

问题3:我认为问题2中的 S1和 S2之间可以切换、因为 HPD_SINK 为低电平。
这个想法是正确的吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 S1和 S2控制引脚设置、请参阅 TMDS261B 数据表的表1。  

    根据 HDMI 规范、源端假设在规范规定的高电压电平范围内的任何电压都表明连接了接收器、并且 E-EDID 可读。  

    当从 CH1切换到 CH2时、HPD_SNK 需要从高电平切换至低电平->高电平、以指示源的变化。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ・确认所有 HDMI 连接器何时连接后、会出现以下现象。

    S1=S2=H HPD1=HPD2=HPD_SINK

    图45中的?(正确、HPD1和 HPD2 (HPD[1:2])被写入以具有相同的逻辑。


    ・我想收到有关我上次询问的问题2的答案。

    ・当图46中的 MPU 更改为 FPGA 时、如果您知道如何使用 FPGA 控制 EDID 存储器、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅表1、当 S1=S2=H 时、仅选择端口1、断开端口2的端接。

    使用 DDC 总线读取 E-EDID、DDC 使用 I2C 总线。 如果使用 FPGA 读取 E-EDID、请确保 FPGA 充当 I2C 主设备。 请遵循数据表应用信息部分中的 DDC I2C 功能说明部分和 DDC I2C 行为部分。 有关 I2C 的更多详细信息、请参阅 I2C 规范。

    谢谢

    David