请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS261B 我确认了 TMDS361EVM 的电路图。 我使用 TMDS261B 进行了此电路配置、并连接了所有 DVI 电缆。 当我打开器件时、器件会显示 CH1侧。 当我将显示屏切换到 Ch2时,我确认没有信号,因为 HPD 从启动时为“高电平”,并且 EDID 未被读取。 为了应对这一问题、我认为有必要采用数据表中图46的配置。
问题1:是否有办法在不采用图中所示的电路配置的情况下解决该问题。 46的信息?
问题2:使用数据表图46中显示的电路配置时、必须连接 MPU 和 EEPROM。
我考虑了 MPU 的行为方式、但请确保其正确无误。 我想通过 FPGA 实现它。
(1)将 HPD_SINK 设置为低电平。
(2) MPU (FPGA)从接收端读取 EDID 并将其写入 EEPROM。
(3)将 S1和 S2设置为切换通道并读取源端的 EDID。
问题3:我认为问题2中的 S1和 S2之间可以切换、因为 HPD_SINK 为低电平。 这个想法是正确的吗?