This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212A 和 HD3SS3215之间的差异

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, HD3SS3415, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844881/hd3ss3212-difference-between-hd3ss3212a-and-hd3ss3215

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件:HD3SS3412AHD3SS3415HD3SS3412

尊敬的团队:

您能否帮助澄清这三个器件之间的区别?

3212和3215具有不同的引脚分配和温度范围、我的回答是否正确?

3212为-40至85度。

3212A 为0至70度。

3215为0至70度。  

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到 HD3SS3215?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    抱歉、出现拼写错误。

    我的问题是 HD3SS3412、HD3SS3412A 和 HD3SS3415之间的差异。

    您能帮助确认差异吗?  

    谢谢你。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3412和3415具有不同的引脚分配和温度范围、

    3412为-40至85度。

    3412A 为0至70度。

    3415为0至70度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。