Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, HD3SS3415, HD3SS3412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3212 主题中讨论的其他器件:HD3SS3412A、 HD3SS3415、 HD3SS3412
尊敬的团队:
您能否帮助澄清这三个器件之间的区别?
3212和3215具有不同的引脚分配和温度范围、我的回答是否正确?
3212为-40至85度。
3212A 为0至70度。
3215为0至70度。
谢谢你。
Jim