This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 符合802.3by 标准?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845864/is-compliant-with-802-3by

器件型号:DS250DF810

大家好、

  需要您的帮助来检查 DS250DF810是否符合802.3by 标准? 如果没有、是否有任何推荐器件?

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DS250DF810重定时器符合 802.3by 规定的物理层高速电气接口要求。  重定时器针对25Gbps 数据速率提供高达35dB 的 Rx 均衡、因此适用于为25GbE KR 或 CR 链路提供范围扩展。 请注意、DS250DF810是重定时器、不是完整的串行器/解串器 PHY 芯片、因此不执行 PCS 协议层逻辑功能。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师