请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS250DF810 大家好、
需要您的帮助来检查 DS250DF810是否符合802.3by 标准? 如果没有、是否有任何推荐器件?
此致、
艾伯特·李。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
需要您的帮助来检查 DS250DF810是否符合802.3by 标准? 如果没有、是否有任何推荐器件?
此致、
艾伯特·李。
您好!
是的、DS250DF810重定时器符合 802.3by 规定的物理层高速电气接口要求。 重定时器针对25Gbps 数据速率提供高达35dB 的 Rx 均衡、因此适用于为25GbE KR 或 CR 链路提供范围扩展。 请注意、DS250DF810是重定时器、不是完整的串行器/解串器 PHY 芯片、因此不执行 PCS 协议层逻辑功能。
因此、
Rodrigo Natal
HSSC 应用工程师