This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DFP、GPIO 模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845842/hd3ss3220-dfp-gpio-mode

器件型号:HD3SS3220

您好!

我正在开发 SOM 模块的外部接口(NXP i.MX8M)、我需要使 USB 3.0在 USB C 连接器上的实施尽可能简单(DFP 模式、无充电、音频等其他功能)。 我想在 GPIO 模式下使用 HD3SS3220芯片以及一个简单的 USB VBUS 开关芯片(STMPS2171)。

问题是:什么信号应该控制 VBUS 电压的开关? 如果我按下图所示连接它、接收器将持续供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3220的 ID 引脚是如何连接的? HD3SS3220监视 CC 引脚上寻找 UFP 的 R (d)端接的电压电平。 当检测到 UFP 且连接了 HD3SS3220时。 SRC 状态、HD3SS3220将 ID 引脚拉低、以向系统指示端口连接到器件(UFP)。 因此、您应该能够使用 ID 引脚、从高电平变为低电平、以启用外部电源开关。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此应用、电源开关的 EN 引脚可由 HD3S3220的 ID 引脚控制。当 HD3SS3220在 CC 线路上看到器件附件时、这将使 VBUS 能够流动。 在这种情况下、请务必考虑 EN 引脚与 ID 引脚的极性兼容性。 您还可以将 ID 连接到 GPIO、并允许处理器决定是否应启用 VBUS。