请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 您好!
我正在开发 SOM 模块的外部接口(NXP i.MX8M)、我需要使 USB 3.0在 USB C 连接器上的实施尽可能简单(DFP 模式、无充电、音频等其他功能)。 我想在 GPIO 模式下使用 HD3SS3220芯片以及一个简单的 USB VBUS 开关芯片(STMPS2171)。
问题是:什么信号应该控制 VBUS 电压的开关? 如果我按下图所示连接它、接收器将持续供电。