This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:R2A25416SP 替代产品

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845344/tcan1051-q1-r2a25416sp-alternative

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

您好!

TCAN1053-Q1能否为 R2A25416SP 使用替代器件?  如果 TCAN1053-Q1是替代器件的任何问题、请告知我们替代器件将会很有帮助。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、您好!

     R2A25416SP 支持"待机"模式、在该模式下、发送器和接收器处于低功耗状态、并通过单独的唤醒检测电路监测 CAN 总线。  因此、更直接的替换器件是 TCAN1042 (支持相同模式)、而不是 TCAN1051 (而是支持接收器电路保持完全激活的"静音"模式)。    我发现的 R2A25416SP 数据表是日语版、因此可能存在一些我无法检测到的微小差异、但从我可以看出这两款器件的功能应该非常相似。

    此致、
    Max Robertson