This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG:CAN、无超时

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, SN65HVD251-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843965/tcan1042hg-can-without-time-out

器件型号:TCAN1042HG
主题中讨论的其他器件:SN65HVD230SN65HVD251-Q1

尊敬的团队:

我们是否具有不具有超时功能的 CAN 器件?

客户不希望 CAN 器件具有超时功能

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果没有此功能、我相信我们没有任何 CAN 器件在2Mbsp 下运行。 一些替代方案是1Mbps 的 SN65HVD251-Q1或3.3V 选项 SN65HVD230、也是1Mbps。

    虽然 ISO 11898将显性超时视为可选功能、但它在标准多节点网络中非常重要。 如果在单个节点中发生故障、导致驱动器持续拉显性、则其他器件将无法使用总线进行通信。 超时允许此类故障节点释放对总线的控制、从而允许其他节点进行仲裁并继续通信。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们的讨论者只是简单介绍了 CAN 收发器的功能、而不是 CAN 通信的功能。

    您也可以推广支持这些功能的其他解决方案、

    -         有线和(或有线或)、

    -         差速器传输、

    -         没有超时?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    上面列出的两个器件都将支持有线和连接作为差分驱动器、而不会出现显性超时。  

    请告诉我您是否需要更多建议、如果需要、您的设计可能还需要哪些其他规格。

    此致、

    Eric