This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543APWR 的最高结温

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811123/tca9543a-maximum-junction-temperature-of-tca9543apwr

器件型号:TCA9543A

您好!

我想了解 TCA9543APWR 的最高允许结温。

谢谢你。

此致、

道森·叶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道森、

    最高结温有两种类型:建议的最高和绝对最高。

    对于建议的最大值:85°C 就是答案。

    对于绝对最大结温、我会根据 Vcc 电平设定限值.....

    Vcc>3.6V 时 ,我建议您保持在~90C 以下

    在 Vcc<=3.6V 时、您应该保持在105C 以下

    谢谢、

    -Bobby