请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 尊敬的团队:
我的客户希望将 TPS65988用于双端口20V/5A 电源。
他们想知道当提供双路100W (总计200W)功率时、芯片的温度是多少。
是否有任何参考数据可以提供给我们?
谢谢你。
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.