This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:200W 拉电流输出时的 IC 温度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811160/tps65988-ic-temperature-when-200w-source-out

器件型号:TPS65988

尊敬的团队:

我的客户希望将 TPS65988用于双端口20V/5A 电源。  

他们想知道当提供双路100W (总计200W)功率时、芯片的温度是多少。

是否有任何参考数据可以提供给我们?   

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TPS65988的温度将取决于客户电路板上的布局。 这不是我们指定的内容。 相反、我们指定 Rdson 与环境温度之间的关系。 在两个端口上通过20V/5A 时的温度将取决于客户的布局。

    谢谢、
    Eric