This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:未找到0xE2寄存器

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810578/lmh1218-0xe2-register-not-found

器件型号:LMH1218

您好!

我正在尝试帮助客户进行 寄存器复位、但在数据表或编程指南中的任何位置都看不到寄存器0xE2的说明。  这是否是拼写错误?

屏幕截图来自 :http://www.ti.com/lit/ug/snlu174b/snlu174b.pdf

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    因此  、您在内部或保留寄存器中看不到编程指南或数据表中的说明。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的快速回复。

    要进行确认、客户是否仍能够按照该应用手册中的说明读取/写入这些保留的寄存器?

    再次感谢、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、请按照您在第一篇帖子中的设置进行注册。

    此致、Nasser