This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:D+、D- 8KV 接触 ESD 过压问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808006/tpd4s014-d-d--8kv-contact-esd-over-voltage-issue

器件型号:TPD4S014

测试条件:

D+、D-引脚;

ESD 8KV、触点、

VMAX CLAMP = 11.1V

电压 是否正常?

   CPU D+/D- 引脚的绝对最大额定值  为6V、这将损坏 CPU。

您能帮助解决这个问题吗?

顺便说一下   、规范中描述的以下测试条件中的 Vcalmp 是什么?

ESD 性能 D+/D–/ID/VBUS 引脚:
–±15kV 接触放电(IEC 61000-4-2)
–±15kV 气隙放电(IEC 61000-4-2)

e2e.ti.com/.../bbb.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问、我们将很快答复您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当15KV 和8KV 触碰 D+/-时,TPD4S014会将电压放电至非常低的阈值,您可以看到数据表显示大约15V,但这个周期非常短,只有大约50ns。  这种短暂的时间不会损坏系统。  

    15KV 测试结果中没有更详细的钳位电压。 抱歉!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 该周期对于 ms 而言非常长? 您可以在随附的第一个问题中看到该波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    是否可以向我们发送 SCH、测试点和测试设置?   我们需要有关此案例的更多详细信息,谢谢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您的测试中是否有任何更新 ,或者我们是否可以关闭此案例?