Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
大家好、
我对 TUSB8020B 的振荡器频率有疑问。
我猜外部晶振会通过内部 PLL,该 PLL 会产生“实际”USB3时钟频率。 您是否碰巧知道器件内部的最高时钟频率是多少?
我提出的原因是、您是否有任何 FCC 合规性测试报告要共享 EVM? 我看到了不同制造商的一些测试报告、这些测试报告在1GHz 时停止。 我很难理解为什么这些器件仅扩展到1GHz、也许您也能够解释该测量范围背后的原理。
总之:
TUSB8020B 内部最高时钟频率是多少?
2.是否有适用于 TUSB8020B EVM 的 FCC 合规性报告?
3.是否有理由某些制造商只将 FCC 测试报告扩展到1GHz?
此致、
古斯塔夫