This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:内部时钟频率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809508/tusb8020b-internal-clock-frequency

器件型号:TUSB8020B

大家好、

我对 TUSB8020B 的振荡器频率有疑问。  

我猜外部晶振会通过内部 PLL,该 PLL 会产生“实际”USB3时钟频率。 您是否碰巧知道器件内部的最高时钟频率是多少?

我提出的原因是、您是否有任何 FCC 合规性测试报告要共享 EVM? 我看到了不同制造商的一些测试报告、这些测试报告在1GHz 时停止。 我很难理解为什么这些器件仅扩展到1GHz、也许您也能够解释该测量范围背后的原理。

总之:

TUSB8020B 内部最高时钟频率是多少?
2.是否有适用于 TUSB8020B EVM 的 FCC 合规性报告?
3.是否有理由某些制造商只将 FCC 测试报告扩展到1GHz?

此致、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究项目1和3、并尽快返回给您。 对于第2项、此 EVM 没有 FCC 合规性报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8020B 最高内部频率约为2.5GHz。 我认为、对于1GHz 以上的传导发射没有要求、因此您会看到一些报告在1GHz 频率下停止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面链接的本文档可能会解答您对 FCC 测试的一些问题。  

    http://www.ti.com/lit/wp/slyy136/slyy136.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这要归功于最大频率。

    关于其他问题-问题更多的是辐射发射、我认为辐射发射肯定应该在1GHz 以下。 TI 是否有用于 USB 3.0的开发套件、其中的辐射发射是根据 FCC 第15部分测量的? 我认为限值应为"最高频率或40GHz (FCC 第15部分)的第五谐波、以较低者为准"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有经过此类测试的具有 TUSB8020B 的 EVM。