请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 您好 、专家:
我的客户已将 DP83822IRHBR 设计为其新项目、并在电路板和 PC 之间通过 RJ45进行通信时解决了封装丢失问题。 故障率可能约为2%。
因此、我们担心 PCB 布局设计、因为它通常是可疑的。 请帮我检查下面的原理图和 PCB 布局。
这是一个紧急情况,如果您能尽快检查一下,真的很感激。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、专家:
我的客户已将 DP83822IRHBR 设计为其新项目、并在电路板和 PC 之间通过 RJ45进行通信时解决了封装丢失问题。 故障率可能约为2%。
因此、我们担心 PCB 布局设计、因为它通常是可疑的。 请帮我检查下面的原理图和 PCB 布局。
这是一个紧急情况,如果您能尽快检查一下,真的很感激。 谢谢!